驱动正常,显示为 CC Debugger, 我们采用的是 2540评估板,插上后,CC debugger也是绿灯,但是,插上电脑(设备一切正常),并打开Smart Flash programmer 后,软件界面无法检测任何的device,而且一个CPU 核100%满,相应的过也无关杀掉,正常关机也无法关闭。
但是同样的设备与软件,在同事的电脑上一切正常,都为windows 7 32 enterprise.
本人再换地几台电脑,几个OS,均无是。
求助!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
驱动正常,显示为 CC Debugger, 我们采用的是 2540评估板,插上后,CC debugger也是绿灯,但是,插上电脑(设备一切正常),并打开Smart Flash programmer 后,软件界面无法检测任何的device,而且一个CPU 核100%满,相应的过也无关杀掉,正常关机也无法关闭。
但是同样的设备与软件,在同事的电脑上一切正常,都为windows 7 32 enterprise.
本人再换地几台电脑,几个OS,均无是。
求助!!
我玩坏了三块板子,前两块板子开始可以烧录,可以debug,后来就无法烧录,但是显示灯是蓝色的,可以识别EBID;再后来无法识别EBID,再后来就废了!
第三块板子,开始也是可以烧录,debug,现在无法erase,还可以识别板子,但是估计也是废了。你知道这是怎么回事吗?
你的问题解决了,我的没有,用坏了三块cc debugger!
我今天试了一下,好像是因为电池没电了!无语了啊