我想请问一下 我们的LM4F120H5QR不工作了,插上电脑识别不出来,下不了程序,是什么问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
检查你的硬件电路,
1. 所有DVDD及AVDD是否连接到3.3V
2. Vcore是否连接
3. 所有的GND是否接地
4. RESET管脚
5. 如果需要USB下载代码,需要外接16M以上晶体。
我们电源用的是自己做的,3.3v直接接到板子上标有3.3v字样的引脚,这样做会不会烧坏仿真?前提是我们电源的电压3.3v,电流测得20mA很稳定。出现问题后用万用表测电源和地之间电阻大约是60k左右,芯片好像没什么问题,只是仿真不管用了。
如果是在LAUNCHPAD上不能连接,可能要怀疑下是不是仿真哪部分出问题了,那个仿真器使用MCU做的,比较容易出问题。
1. 你可以把仿真器的哪几个跳线脚断开,用其他仿真器连一下,看能不能工作。
2. 如果芯片的代码是空的,你可以尝试用芯片的USB直接连到电脑上,用LM FLASHPROGRAMMER 软件通过USB下载代码。
3. LAUNCHPAD 的仿真器部分有个拨码开关可以选择单板的供电方式。如果你用的外部3.3V供电,最好是把开关拨到DEVICE那部分。
如果你用的仿真器的USB供电,需要拨到DEBUG部分。