SysCtlDelay(SysCtlClockGet()/3000);是否是1ms
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SysCtlDelay(SysCtlClockGet()/3000);是否是1ms
这个函数是否是延时1ms取决于你的时钟源,如果用的片上30k的振荡器作为时钟源,则延时为1Ms.
你可以在driverlib文件夹下的Sysctl.c文件中,找到SysCtlClockGet()函数的源码,从源码中能看到返回值实际和你的当前系统时钟相关。
之所以有的例程用 SysCtlDelay(SysCtlClockGet()/3000); 来延时1ms,是因为他们使用30k的内部振荡器作为系统时钟。
那假如我的系统时钟是80M的系统时钟呢?要延时1ms怎么写
那假如我的系统时钟是80M的系统时钟呢?要延时1ms怎么写
SysCtlDelay(SysCtlClockGet()/3000) 这个函数执行的结果就是延时1ms,无论你的系统时钟是多少,当然你的系统时钟是不能低于3K的。
SysCtlClockGet()函数返回的值是系统的频率,也就是1S钟的CLOCK个数,这个个数/1000就是1ms系统时钟的个数,由于SysCtlDelay函数一个循环判断执行需要3个CLOCK时钟,所以系统时钟/3000就表示系统执行1ms的时间。
由此可以看出这个函数执行的结果就是延迟1ms. 在不同的系统时钟下,调用该函数都是延迟1ms.
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_12MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2);
while(1)
{
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_2);//high
SysCtlDelay( (SysCtlClockGet() / 3000) );
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0);//low
SysCtlDelay( (SysCtlClockGet() / 3000) );
}
这边我做了两个尝试。1,改SysCtlDelay( (SysCtlClockGet() / 3000) );为ROM_SysCtlDelay( (SysCtlClockGet() / 3000) );
2改SYSCTL_XTAL_12MHZ;
发现这两个改动都对延时有影响。
所以还是对这个函数有疑惑。新手学习,请多指教
执行一次SysCtlDelay(1)需要3个时钟周期。
XTAL的参数要根据你的板子上晶振的频率来设置。否则频率会出错。
您好,我在用TM4C123GXL 使用如下配置
1、SysCtlClockSetS(SYCTL_SYSDIV_1|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
再用SysCtlClockGet()取频率值的时候是12500000,也就是12.5MHZ,若是改成2分频,返回的就是100000000,即100MHZ,这是为什么啊?
2、还有一个问题是,如果我配置不适用PLL,而是外部晶振16MHZ的话,不分频返回的是16MHZ,这是对的吗?谢谢!!