This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[CORTEX-M4入门资料] 简单介绍CORTEX-M4的FPU单元应用



Cortex-M4 PFU单元介绍

 

近年,在Cortex-M3之后ARM公司又推出Cortex-M4内核,和之前的M3内核的区别之一就是M4带一个单精度浮点运算单元(PFU)。本文就FPU单元进行一个简单介绍,帮助工程师更快的理解FPU单元。

  1. Cortext-M系列内核的指令集

从ARM公司发布的白皮书看,Cortex-M系列内核的指令集如下图所示:

                       

从上图可以看出,Corte-M系列的指令是向下兼容的,M0/M1的指令最少,M0/M1 和M3的指令都使用于M4的芯片。

Cortex-M4的指令集分两部分,一部分是在M3的指令集外增加了一些扩展功能。另一部即上图中粉红色部分,就是用于FPU单元的单精度浮点运算指令。这部分指令都是用V-开头的汇编指令,仅在FPU功能被使能时使用。

需要注意的是FPU单元是指的芯片上的一个独立于CPU处理的浮点运算单元,整个单元在大多数厂家的芯片中都是可以被使能和关闭的。相对于芯片,编译器也设置了相应的FPU功能开启/关闭的选项,在编译时需要告诉编译器是否开启FPU功能。编译器一旦开启FPU功能,在处理单精度浮点运算的语句时就会用带V-开头的汇编指令进行编译。

如果编译器使能了FPU功能,而芯片未开启FPU单元,程序运行到浮点语句时就会出现异常。相反,如果编译器未使能FPU功能,芯片即使开启了FPU单元,程序还是会按照未使能FPU的代码进行处理。

 

  1. 编译器中的FPU功能使能

以KEIL为例,在创建一个CORTEX-M4的工程后,在工程的options for target “XXX” 窗口的Target页面中选择是否开启fpu功能。如下图所示:

    编译器通过该选项来判断是否使用V开头的浮点运算指令。

一旦选择“use FPU”功能,如果代码中带有单精度浮点运算的代码,编译器就会使用带V的FPU单元汇编指令,无论芯片是否开启了FPU单元功能。如果选择不使用FPU功能,即使芯片开启了FPU单元,编译器一样不会采用带V的汇编指令。

3. 例程分析

    下面用一个实例来分析开启、关闭FPU单元的程序处理。

先上代码:

001.

static float fDat1  = 0.0;

002.

static float fDat2  = 0.01;

003.

//******************************************

004.

// fpu test.

005.

//******************************************

006.

int main(void)

007.

{

008.

    int i;

009.

    FPUEnable();

010.

    FPUStackingEnable();

011.

    for (i = 0; i <100; i++)

012.

    {

013.

        fDat1 = fDat1 + fDat2;

014.

    }

015.

}

其中011.~014. 行在开启编译器FPU功能后,编译出来的代码为:

MOVS

r0, #0x00

VLDR

s0,   [r1,#0x04]

VLDR

s1,   [r1,#0x00]

ADDS

r0, r0, #1

CMP

r0, #0x64

VADD.F32

s1,s1,s0

VSTR

s1,   [r1, #0x00]

BLF

0x00000316

其中红色标注的都是以V-开头的汇编代码,这些代码在FPU单元中运行。

 

如果关闭编译器的FPU功能,编译出来的代码如下:

MOVS

r4, #0x00

LDR

r6, [r5,#0x04]

LDR

r0, [r5, #0x00]

MOV

r1, r6

BL.W

__aeabi_fadd(0x0000029C)

ADDS

r4, r4, #1

STR

r0, [r5, #0x00]

CMP

r4, #0x64

BLT

0x00000430

其中红色标注部分是程序执行浮点加法运算的部分,调用了单精度浮点运算的库函数。

 

 

 

 

简单介绍Cortex M4 FPU 单精度浮点运算单元.docx