Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357
hi
目前准备选型TI的TMS570,
1.想了解程序可以运行在片外的SDRAM吗?是通过EMIF通信?
2.能否配置成从片外PROM启动呀?如果不能从片外启动,能不能把Boot引导程序放在片内,应用程序放在片外?
3.TMS570的抗辐照TID指标是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi
目前准备选型TI的TMS570,
1.想了解程序可以运行在片外的SDRAM吗?是通过EMIF通信?
2.能否配置成从片外PROM启动呀?如果不能从片外启动,能不能把Boot引导程序放在片内,应用程序放在片外?
3.TMS570的抗辐照TID指标是多少?
你好,已帮您升级到英文论坛,请留意下面帖子的回复:
e2e.ti.com/.../tms570ls3137-can-the-program-run-off-chip-sdram-is-it-communicating-over-emif
你好,
想了解程序可以运行在片外的SDRAM吗?是通过EMIF通信?
此器件不支持从 SRAM boot。
器件应从闪存boot、bootloader可以通过 DCAN、UART、SPI、Ethrenet 等将应用上载到闪存
如果您想在 SRAM 中执行代码、则需要将代码从闪存复制到外部 SRAM。 SRAM 必须配置为普通存储器类型。 无法从具有器件或严格排序存储器类型属性的区域执行指令。
能否配置成从片外PROM启动呀?如果不能从片外启动,能不能把Boot引导程序放在片内,应用程序放在片外?
我没有见过EMIF 上有任何 PROM 接口、EMIF 主要用于以下存储器接口 :
TMS570的抗辐照TID指标是多少?
我需要与内部团队讨论这个问题,预计会有一些延迟,因为这周为感恩节周。
你好,抱歉这么晚才回复。请参阅以下有关 TMS570LC4357辐射数据的帖子:
希望这有帮助。