This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
測試使用TivaWare_C_Series-2.2.0.295 SDK內的範例hello
1.把Tivaware SDK相關的驅動底層複製到hello專案內
2.移除Tivaware SDK,專案可成功單獨運行不需依靠Tivaware SDK,如附檔所示
Q:
在hello.c文件裡,舉例列出三項include路徑會找不到
#include "inc/hw_memmap.h" //這語法是如何找到Tivaware檔案呢?
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/gpio.h"
須作如下修改指定到明確路徑
#include "TivaWare_C_Series-2.2.0.295/inc/hw_memmap.h"
#include "TivaWare_C_Series-2.2.0.295/inc/hw_types.h"
#include "TivaWare_C_Series-2.2.0.295/driverlib/gpio.h"
有辦法在CCS裡面做什麼環境參數設定,不做路徑修改依然可找到include路徑嗎?
謝謝
Hi,
在hello.c文件裡,舉例列出三項include路徑會找不到
因为文件的相对路径发生了改变。原先inc文件夹和hello.c文件在同一文件夹下,现在移动到了TivaWare_C_Series-2.2.0.295文件夹下。移植工程的时候至少要保证相对路径的一致。
原先inc文件夹路徑在TivaWare_C_Series-2.2.0.295安裝路徑下
hello.c文件在工作目錄路徑下
原本應該就不是同一路徑下才對吧???????
因为原先SDK是被整个添加到IDE中的。
您试一下 inc 文件夹直接和 hello.c 放在同一个目录下是否可行,或者将 inc/ 去掉,因为使用双引号include时,会先在工程所在的目录寻找被包含的头文件。
inc 文件夹直接和 hello.c 放在同一个目录下,這解法我就不會上來問了,這應該最直接的解法
我一開始的問題就是有辦法在CCS裡面做什麼環境參數設定,不做路徑修改依然可找到include路徑嗎?
因為原始不修改範例程式裡面
#include "inc/hw_memmap.h" //inc文件夹和hello.c文件在不同一文件夹下,這語法是如何找到hw_memmap.h檔案呢?
我一開始的問題就是有辦法在CCS裡面做什麼環境參數設定,不做路徑修改依然可找到include路徑嗎?
不可以
因為原始不修改範例程式裡面
#include "inc/hw_memmap.h" //inc文件夹和hello.c文件在不同一文件夹下,這語法是如何找到hw_memmap.h檔案呢?
因为原先SDK是被整个添加到IDE中的。
使用双引号include时(#include "xxx"),会先在工程所在的目录去寻找被包含的头文件;如果没有找到的话,就去系统库中寻找。
--
Thanks