This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

在LM4F232H5QR 的USB例程中 usb_dev_keyboard 增加一个配置描述和接口描述符描述符的方法



在LM4F232H5QR 的USB例程中 usb_dev_keyboard 增加一个配置描述和接口描述符描述符的方法,需要如果修改程序,能否发到我的邮箱616170752@qq.com,谢谢

  • 要为USB_DEV_KEYBOARD增加一个配置描述符合接口描述符,需要更改USBLIB库的代码,比较复杂。

    你能不能描述下你想做什么? 是不是需要一个composite的USB设备? 如果是的话,就不是只增加个配置描述符和接口描述符就解决问题的。