This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1、使用keil编译环境的时候使用什么下载器?
2、使用IAR编译环境的时候使用什么下载器?
3、使用CCS编译环境的时候使用什么下载器?
期待解答。
https://www.ti.com.cn/tool/cn/TMDSEMU110-U
↑↑↑XDS110就可以
jlink可以吗?
CCS可以下载程序吗,还是只能在线调试?
E lla 说:CCS可以下载程序吗,还是只能在线调试?
都可以;
E lla 说:jlink可以吗?
这个我需要再去确认一下。
可以的
请问XDS110使用5pin JTAG调试对应的是下边5个引脚吗?
使用XDS110的SWD(5pin)下载时,对应的是下图的5个引脚吗?IDE使用IAR的话需要配置吗?
使用IAR编译例程的时候,提示下图错误信息,请问是什么原因导致的?
问题解决了,改了一下加载文件的路径就可以了。
好的,感谢您的分享!