This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于M4处理器AD电压输入范围事宜

M4处理器TM4C123GH6PGE的AD Vref+和Vref-之间选用外部的参考电源3.0V,但是AD的pin输入可能达到3.3V,这样会不会损坏芯片?因为如果超过了3V,AD就认为是满量程,即大于等于3.0V就认为是最大量程。手册上说AD的输入最大在Vref+,超过但是没有超3.3V(即VDD和VDDA)会不会有问题?谢谢!

  • 楼主,

         手册上写的是最大输入在Vref+,也就是说如果模拟输入超过了这个范围,在实际使用过程中也许不会出现问题,但是不能保证没有问题。所以建议还是按照手册上的要求,调整模拟输入范围或者参考电平。

  • 楼主,

       ADC模块的量程是有参考电压源Vref+和Vref-决定的,如果你将Vref+设置为3V,vref-为GND。当被测电压大于Vref+都会被认为达到最大的量程。这样就没有太大意义了,MCU区分不出你要测试的大于3V电压的部分。

       当然如果你不在意这部分的电压测量,只是说输入电压有可能会到3.3v, 这对MCU来说问题不大。

    谢谢