在485通信 波特率1200时出现怪现象
ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART2_BASE, data_buffer);
while(UARTBusy(UART2_BASE)); //等待发送完成
在发送数据时,会多发几个字节 FC FC
如果改为
ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART2_BASE, data_buffer);
delay();
在发送数据时,会多发几个字节 00 00
/**********************************************************
串口2中断
**********************************************************/
void UART2_Handler(void)
{
uint32_t ui32Status;
ui32Status = ROM_UARTIntStatus(UART2_BASE, true);
//获取中断状态 屏蔽中断状态
ROM_UARTIntClear(UART2_BASE, ui32Status);
//清除UART中断源
while(ROM_UARTCharsAvail(UART2_BASE))
{
//接收数据
data_buffer=ROM_UARTCharGetNonBlocking(UART2_BASE);
data_buffer_cfg=1;
}
}
//*****************************************************************************
//
// 主 函 数
//
//*****************************************************************************
int main(void)
{
//uint32_t i;
sys_init(); //系统初始化
UART_init(); //串口初始化
Port_init(); //IO初始化
ROM_IntMasterEnable();// 使能总中断
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_3,~GPIO_PIN_3); //RDE=0
GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_PIN_5,~GPIO_PIN_5);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_PIN_6,~GPIO_PIN_6); //LED亮
while(1)
{
if(data_buffer_cfg==1)
{
data_buffer_cfg=0;
ROM_IntDisable(INT_UART2);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_3); //RDE=1
//data_buffer= 0xAA;
ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART2_BASE, data_buffer);
//while(UARTBusy(UART2_BASE)); //等待发送完成
delay();
ROM_IntEnable(INT_UART2);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_3,~GPIO_PIN_3); //RDE=0
}
}
}