Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
TIM_VALUE = TimerValueGet(TIMER0_BASE, TIMER_A);
在获取到当前计数后,怎样将计数值清零
这样不行 怎样才能将TAR置零啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
TIM_VALUE = TimerValueGet(TIMER0_BASE, TIMER_A);
在获取到当前计数后,怎样将计数值清零
这样不行 怎样才能将TAR置零啊
我以前写的代码,亲可以参考一下。
/*******************************************
开发坏境:CCSv5
程序功能:利用定时器的计时捕获模式制作简易频率计
程序说明:可测方波频率,其它波形应先整形成方波再测频率。最高和最低可测频率
为1HZ-100KHZ(很久前测的,现在记不太清了,差不多就是这个范围,
具体以实际测量为准)
********************************************/
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <math.h>
#include "inc/tm4c123gh6pm.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/timer.h"
#include "driverlib/fpu.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "grlib/grlib.h"
#include "driverlib/adc.h"
#include "inc/hw_gpio.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//16位捕获引脚PB6,32位捕获引脚PC4
void delay_Nms(uint n);
void Ini_Lcd(void);
void write_com(uchar com);
void write_dat(uchar dat);
uchar const disps[]={"波的频率为:"};
int main(void)
{
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
//5分频,使用PLL,外部晶振16M,system时钟源选择 main osc。系统时钟40MHZ
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_WTIMER0);
//使能TIMER0
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
//使能GPIOF和GPIOC外设
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_4);
GPIOPinConfigure(GPIO_PC4_WT0CCP0); //#define GPIO_PC4_WT0CCP0 0x00021007
GPIOPinTypeTimer(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_4);
TimerConfigure(WTIMER0_BASE,TIMER_CFG_A_CAP_TIME_UP|TIMER_CFG_SPLIT_PAIR);//计时捕获模式,上升沿捕获
TimerControlEvent(WTIMER0_BASE,TIMER_A,TIMER_EVENT_POS_EDGE);
IntEnable(INT_WTIMER0A);
//使能TIMER0A
TimerIntEnable(WTIMER0_BASE, TIMER_CAPA_EVENT);
//定时器A捕获事件触发中断
IntMasterEnable();
//master interrupt enable API for all interrupts
TimerEnable(WTIMER0_BASE, TIMER_A);
//TIMER0A开始计数,当计数值等于TimerLoadSet,触发中断
while(1)
{
}
}
void WTimer0IntHandler(void)
{
uchar c[10],d[3],flag=0;
long int t[12],j;
double f,time=0;
int i=0;
TimerIntClear(WTIMER0_BASE, TIMER_CAPA_EVENT);
t=TimerValueGet64(WTIMER0_BASE);
i++;
time=labs(t[1]-t[0]);
if(i==2) {i=0;}
flag++;
if(flag==3)//显示
{
f=40000000.0/time;
int a,aa,bb,m=0,k=0;
double b;
a= (int)f;//a= 1234
b= f - a;//b= 0.5678
for(j=a;j>0;j=j/10)
{
c[k++]=j%10;
}
bb=(int)(b*1000);
for(j=bb;m<3;j=j/10)
{
d[m++]=j%10;
}
Ini_Lcd();
for(aa=0;aa<12;aa++)
{
write_dat(disps[aa]);
}
write_com(0x90);
for(j=k-1;j>=0;j--)
{ write_dat(c[j]+48);}
write_dat('.');
for(j=2;j>=0;j--)
{ write_dat(d[j]+48);}
write_dat('H');
write_dat('Z');
}
}
/*******************************************
函数名称:delay_Nms
功 能:延时N个ms的时间
参 数:无
返回值 :无
********************************************/
void delay_Nms(uint n)
{
uint i = 0;
for(i = n;i > 0;i--)
SysCtlDelay(SysCtlClockGet() / 3000);
}
/*******************************************
函数名称:Ini_Lcd
功 能:初始化液晶模块
参 数:无
返回值 :无
********************************************/
void Ini_Lcd(void)
{
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);//使能GPIOA
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4);//PA2,3,4设为输出
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);//使能GPIOB
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|
GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7);//PB设为输出
delay_Nms(15); //延时等待液晶完成复位
GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_4, ~GPIO_PIN_4); //E=0
delay_Nms(5);
write_com(0x30); /*功能设置:一次送8位数据,基本指令集*/
delay_Nms(1);
write_com(0x08); /*DDRAM地址归位*/
delay_Nms(1);
write_com(0x0c); /*显示设定:开显示,不显示光标,不做当前显示位反白闪动*/
delay_Nms(1);
write_com(0x01); /*清屏,将DDRAM的位址计数器调整为“00H”*/
delay_Nms(1);
write_com(0x06); /*功能设置,点设定:显示字符/光标从左到右移位,DDRAM地址加1*/
delay_Nms(5);
write_com(0x80);
}
/**************************************************
*名称:void write_com(uchar com)
*功能:向1602写指令
*入口参数:com
*出口参数:无
**************************************************/
void write_com(uchar com)
{
GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 0x00000);//RS=0,RW=0
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|
GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, com); //PB=com
delay_Nms(5);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_4); //E=1
delay_Nms(5);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_4, 0x00000); //E=0
}
/**************************************************
*名称:void write_dat(uchar dat)
*功能:向1602写数据
*入口参数:dat
*出口参数:无
**************************************************/
void write_dat(uchar dat)
{
GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_2 );//RS=1,RW=0
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|
GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, dat); //PB=dat
delay_Nms(5);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_4); //E=1
delay_Nms(5);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_4, ~GPIO_PIN_4); //E=0
}
请问二楼,你的TimerLoadSet在什么地方,程序中看不到你的配置啊
当前的计数值是变化的,随时更新的,干嘛要清零呀。除非你关闭掉定时器才可以的
是这样的,因为我想做一个频率计,原理就是高频部分测一段时间内有多少个脉冲,因此每次测量结束都需要把计数值清零,以便下一次计数
这个好像没法清除,你只能获取到这次的值,然后获取到下次的值,计算下中间是否有几次溢出,向上溢出还是向下溢出,找到这些,就可以获取到频率了。我记得官方的数据手册上有这个图形的示例,不需要清除也是可以的。