急!!!请教各位大神如何用TM4C123GH6PM控制OV7670采集图片,再给LCD模块显示图片??? 非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
急!!!请教各位大神如何用TM4C123GH6PM控制OV7670采集图片,再给LCD模块显示图片??? 非常感谢
这个问题好大,一个完整的项目不是几句话能说清楚的。
对于摄像头,TM4C123GH6PM没有camera接口,需要用GPIO去模拟。
LCD的话,您用的是什么接口的LCD?如果是SPI接口,我们的TivaWare中dk-tm4c123g这块开发板的LCD例程可供参考。
针对Tiva MCU,这里有个workshop可以帮助您快速上手:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Getting_Started_with_the_TIVA™_C-Series_TM4C123G_LaunchPad?DCMP=tivac&HQS=TM4C123G-Launchpad-Workshop
针对您的项目,除了这些之外还需要掌握摄像头接口、液晶接口时序等知识。
OV7670输出的是BMP格式,如何使用IO模拟?存储是否需要添加FIFO?
您好,我刚接触单片机不久,用的也是TM4C123, 请问如何用GPIO模拟OV7670的时序呢?
这方面的例程,你可以去参考原子STM32模拟IO驱动OV7670的程序,IO模拟,就是不断拉高和拉低连接OV7670的IO,使出现能够驱动OV7670的时序来。
你好大神,我用了你说的方法,但在用CCS编译时出现以下问题。
<Linking>
"C:\\Users\\Younger\\AppData\\Local\\Temp\\343323", line 56: fatal error #10004: unrecognized file: "../driverlib/rvmdk/adc.o"
刚刚开始学单片机,很多地方不会,请帮忙一下 谢谢