This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

window 7 64bit安装虚拟串口不成功

如图,驱动的其它两项都已经安装完成,但是虚拟串口的驱动安装失败,请问这个问题有解决办法吗?

  • 我们的机器也是win7 64bit,可以安装的。

    首先确定下载的驱动文件是否完整;尝试重启机器或进入安全模式安装。

    我们碰到极少数的机器由于安装过很多其它山寨的串口转usb线的驱动后,由于某种冲突导致无法安装,最后不行就重做系统了。。

  • 驱动是官网下载的,确认是完整的没有问题。在安全模式下尝试了,结果还是一样。换系统太麻烦不准备继续尝试了,准备把别的串口引出来用于调试。谢谢您的解答。

  • 还可以换台机器安装,先验证一下是不是板子或者驱动的问题。

    实在不行就换个串口吧。

  • 试过其他机器了,一台win8 的安装成功,两台win7 32bit安装成功,两台win7 64bit全都安装失败,大概是运气不太好吧,换个串口也只是多接几根线,就这样用吧。

  • 安装最新版本的CCS6.0选择全部安装,自动完美安装各种驱动

  • 我也曾遇到相同的问题,苦恼了两天,最后的解决办法是,下载了win7系统的破解软件——小马破解。直接破解后在次尝试安装驱动就成功了!因为有些Ghost的系统的是有缺陷的。也不要去管是否电脑硬件那边显示的已破解,我就是被这给蒙蔽了两天没揪出问题。但还是建议安装正版系统,一切问题都没有,或是安装iso镜像文件的原版系统再破解也可以。

  • 为了保证功能和可靠性,我们建议所有的软件都使用正版的。