新焊好的电路板,第一次写程序。
刚开始时,用将电路板的USB口与电脑的USB接上时,电脑显示正在安装驱动,然后LM Flash Programmer 如下图,识别了Stellaris device Firmware Upgrade。
然后我开始试验看看板子能不能下载程序,就打算下载一个.bin文件到板子上,LM Flash Programmer配置如下图所示
后面的几个Tab没改动,默认选项。点击Program后开始下载程序。但是这是马上电脑有提示音,类似移除USB设备的声音,后来,电脑就不能识别板子了。LM Flash Programmer一直如下图显示。
我自己分析原因,可能是芯片出厂时烧录的bootloader程序被我第一次操作时损坏了。
请问:1、哪儿有TI芯片出厂时烧入芯片的bootloader下载?有没有获取渠道?
2、手头没有仿真器,有没有办法再次烧入bootloader?