This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是用的型号为TM4C123FH6PM。在第一次烧录程序中执行了如下代码,希望通过GPIO-G-PIN0进入bootloader来使用LM Flash Programmer和串口来升级固件。
代码如下:
uint32_t long bootcfg;
bootcfg = HWREG(0x400FE000 + 0x1D0);
if(!(bootcfg & 0x80000000))
return 1;
//cofig bootloader
HWREG(0x400FD000 + 0x000) = 0x75100000; //FMA = BOOTCFG "address"
//Bootloader condition:Port G,Pin 0,Low
HWREG(0x400FD000 + 0x004) = FLASH_BOOTCFG_PORT_G | FLASH_BOOTCFG_PIN_0 | FLASH_BOOTCFG_DBG1;
HWREG(0x400FD000 + 0x008) = 0xA4420008; //0x71D50008; //FMC = KEY +commit
ROM_SysCtlDelay(1000);
现在的问题是按住相应按键后重启,使用LM Flash Programmer进行“program”后能同步成功,但之后提示“ failed to send packet”而导致失败。
此外,使用调试工具通过JTAG调试时提示Flash内容校检失败,除非烧写和第一次一样的代码,否则每个地址都是内容校检失败。也就是Flash Download根本无法改写MCU里的内容了,但是能读。
有人能帮我分析下原因吗?因没有工具,无法测试将MCU解锁重置。
另外,使用ROM内的bootloader除了上述步骤还需要使用bl_startup_ewarm.S文件吗?我现在没有使用该文件。