基于tm4c123g使用pwm来驱动无源蜂鸣器的问题
如下为通过示波器检测产生pwm波代码
怎样才能使蜂鸣器发声
/*pb6 mopwm0
* pb4 m0pwm2
*
*无源蜂鸣器是靠方波驱动的,频率是1900-4000HZ 不等
*
*/
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/rom.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/pwm.h"
#include "driverlib/fpu.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
int main (void)
{
//使能FPU
FPUEnable();
FPULazyStackingEnable();
//设置系统时钟为80MHz
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2_5 |SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_16MHZ);
//SysCtlClockSet(SYSCTL_OSC_INT30 |SYSCTL_XTAL_1MHZ);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_PWM0);//使能PWM0模块
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);//使能PWM0和PWM1输出所在GPIO
GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6);
// GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4);//配置PH0/PH1为PWM功能
GPIOPinConfigure(GPIO_PB6_M0PWM0); //#define GPIO_PB6_M0PWM0 0x00011804
SysCtlPWMClockSet(SYSCTL_PWMDIV_1);
// GPIOPinConfigure(GPIO_PB4_M0PWM2); //#define GPIO_PB7_M0PWM1 0x00011C04
// SysCtlPWMClockSet(SYSCTL_PWMDIV_1); // PWM时钟配置:不分频
//配置PWM发生器0:加减计数,不同步
PWMGenConfigure(PWM0_BASE,PWM_GEN_0,PWM_GEN_MODE_UP_DOWN| PWM_GEN_MODE_NO_SYNC);
//设置PWM发生器1的频率,时钟频率/PWM分频数/n,80M/1/800=100KHZ
PWMGenPeriodSet(PWM0_BASE, PWM_GEN_0, 500);
//设置PWM0/PWM1输出的脉冲宽度
PWMPulseWidthSet(PWM0_BASE, PWM_OUT_0, 400);//50%占空比
// PWMPulseWidthSet(PWM0_BASE, PWM_OUT_2, 200);//25%占空比
//使能PWM0和PWM1的输出
PWMOutputState(PWM0_BASE, PWM_OUT_0_BIT, true);
//使能PWM发生器
PWMGenEnable(PWM0_BASE, PWM_GEN_0);
while(1);
}