将板子和PC网线连接,程序正常运行,观察串口,最后一行显示waiting for ip。按例程的介绍,应该显示ip地址才对。可能是网络连接的设置问题,这方面不懂,希望得到详细的解决方法,或者一些建议都行。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
将板子和PC网线连接,程序正常运行,观察串口,最后一行显示waiting for ip。按例程的介绍,应该显示ip地址才对。可能是网络连接的设置问题,这方面不懂,希望得到详细的解决方法,或者一些建议都行。
默认的例程是用DHCP方式获取IP的。
PC默认不提供DHCP功能,所以会一直等待,直到超时后,自动生成一个IP,这个时间会比较长。
简单的办法就是找个带DHCP的路由器,把PC和LaunchPad都连到路由器的LAN口,路由器会给大家分配同一网段的IP,然后就可以ping通了。
也可以修改例程,采用静态IP。
这个例程是用PC控制板子,也就是局域网控制嘛。那么如果我用路由器连接,路由器本身也不需要联网吗?
还有一个新问题,就是DK-TM4C1294这个开发板的初始程序,也就是那个天气预报。是连接带DHCP的路由器联网才能看到程序效果的吗?
我把例程修改为静态IP了,但有时候上电能ping通,有时候不能,复位也是,是不是RTOS不稳定,我用KEIL没有问题么