Part Number: TMS570LC4357-EP
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357
想利用EMIF通信方式让TMS570LC4357和FPGA进行通信,MCU的应用程序放在FPGA挂载的片外SDRAM上,MCU上电后直接在SDRAM(FPGA的)里运行应用程序。应该怎么操作呢?
我查阅了下资料,可以修改CMD文件,定义好应用程序的起始地址,这个地址是填SDRAM的吗?
我在bootloader里使能EMIF总线后,还需要做什么操作吗?
MEMORY
[
VECTORS (X) : origin=0x00000000 length=0x00000020
FLASH0 (RX) : origin=0x00000020 length=0x0007FFE0
FLASH1 (RX) : origin=0x00080000 length=0x00080000
FLASH2 (RX) : origin=0x00100000 length=0x00080000
FLASH3 (RX) : origin=0x00180000 length=0x00080000
EXTFLASH (RX) : origin=0x60000000 length=0x00080000 // 这个起始地址是填FPGA挂载SDRAM的地址吗
STACKS (RW) : origin=0x08000000 length=0x00001500
RAM (RW) : origin=0x08001500 length=0x00026B00
]