我把CH3_2_USB的例程改了一下,想看看结果,编译没有问题,调试 也通过。然后把USB设备与PC机相连,打开USB BULK EXAMPLE 就说“Unable to initialize the Stellaris Bulk USB Device.Error code is 1167" ,之后输入字符按下回车键后软件闪退。之后再用CCS编程的时候,一下载就出现“Error connecting to the target:Frequency is out of range.:”,想把以前正确的程序下到板子上也是调试没通过,说没有连接。