我使用CCS+XDS200/XDS110,调试AM243x程序,下载程序和调试,一直都很慢,有时,甚至一条赋值语句,都要2秒,执行函数,都可能等上10秒钟,而在IAR+JLink上,点一下鼠标,就马上执行完。请问,用CCS+XDS110/XDS200开发,调试设置,有特别的地方吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用CCS和XDS200/XDS110进行调试时,确实可能会遇到一些慢的情况。以下是一些可能导致慢速调试的常见原因和解决方法:
1. 调试连接速度:首先,确保CCS和XDS200/XDS110之间的调试连接速度设置正确。您可以在CCS的"Target Configuration"中调整连接速度。尝试逐步增加速度,直到找到一个稳定且快速的连接速度。
2. 调试器固件更新:确保您的XDS200/XDS110调试器固件是最新的。您可以在CCS的"Resource Explorer"中检查固件更新并进行安装。
3. 调试器电源:确保XDS200/XDS110调试器的电源供应稳定。使用一个稳定的电源适配器,并避免与其他高功率设备共用同一个USB端口。
4. CCS配置:在CCS中,您可以调整一些配置选项来提高调试速度。例如,您可以禁用不必要的调试功能,如实时变量查看和跟踪,以减少调试器和目标设备之间的通信负载。
5. 代码优化:进行适当的代码优化可以提高调试速度。优化代码结构、减少不必要的循环和延迟等,可以减少调试器需要处理的代码量。
6. 使用合适的调试接口:如果可能的话,尝试使用更高性能的调试接口,如XDS560v2。这可能需要更高的硬件成本,但可以提供更快的调试速度和更多的功能。