Part Number: AM2732
一个正弦函数的1024点复数的FFT,未加窗的结果如下:

加窗结果如下图:

加窗配置程序如下:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 加窗函数选择不当:在进行FFT之前,通常会使用加窗函数对时域信号进行加窗处理。选择合适的加窗函数对于获得正确的频谱结果非常重要。常见的加窗函数包括矩形窗、汉宁窗、汉明窗、布莱克曼窗等。确保选择的加窗函数适合你的信号特性。
2. 加窗长度选择不当:加窗长度应该适合你的信号特性和采样率。如果加窗长度选择不当,可能会导致频谱泄漏或分辨率不足。
3. FFT参数设置不正确:FFT的参数包括采样率、采样点数等,确保这些参数设置正确。
4. 数据预处理问题:在进行FFT之前,需要对数据进行预处理,包括去除直流分量、滤波等。如果数据预处理不正确,可能会影响FFT的结果。
5. 算法实现问题:如果是自己实现FFT算法,可能存在算法实现上的问题,比如索引计算错误、乘法因子错误等。
针对这些可能的原因,您可以逐一排查,确保每一步操作都正确无误。