This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
没用过TI的板科技比赛需要做到这一点请问有人能告诉我具体应该按哪几步做吗?谢谢了
1.MCU和气体传感器的通讯,需要读取传感器的信息
2.MCU和CC3000的通讯,需要通过CC3000将数据发送出去
当然可以啦。基于udp的话会比较简单,自己试着做了一套gui,用python做的,没什么难度,毕竟协议站本身是分离出来的。。由于内部处理各种事件所需的中断会比较频繁,因此在进行处理传感器的时候尽量使用查询方式,否则有可能连ip地址都拿不到的。基于tcp的话可以用http来做,使用html和javascript就行。
我自己做了一套传感器系统,用的就是http协议,网页动态显示温度什么的。不过http server里面有bug的,需要自己修改。个人建议你用udp来作,因为数据长度在接受端是整齐的,不象tcp,发送数据的格式等等,可以自己进行定义。唯一不足的是需要一个ap,如果支持adhoc就完美了。
建议用CC3100了,CC3000已经不建议用了。
另外CC3100有基于Tm4C123的例程,你可以参考CC3100SDK包里面基于M4的TCP/IP或是UDP,或者是http server的例程来做一些小的修改就成。
谢谢
你好,
MCU和CC3000的连接通常采用SPI或者UART模式。
建议你使用CC3100,CC3100是CC3000升级版,你可以去官网下载CC3100 SDK软件包,里面有和TIVAC 连接的驱动代码和原理图。
应该对你比赛有很大帮助。