This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM2434: 关于am2434烧写镜像问题

Part Number: AM2434


各位工程师好:

SDK版本是mcu_plus_sdk_am243x_09_00_00_35.

自研am2434-alx开发板。

在烧写景象以及app时,发现个问题。如下是默认的烧写cfg

下面是我自己的烧写cfg(此cfg已得到证实,可以在板子上烧写成功并运行app)

另我疑惑的是:

1.“--operation=flash-phy-tuning-data”进行的是何种操作?含义是?

2.后缀是appimage_xip的app镜像是什么作用?我需要烧写进去吗?

3.我的cfg配置对吗?只烧写这三个文件可以吗?

  • 1. “--operation=flash-phy-tuning-data” 是一个命令行参数,执行flash-phy-tuning-data操作。

    个人理解含义可能是将PHY调谐数据写入flash中,然后在系统启动时使用

    2.可能是一个可执行的应用程序镜像,包含可执行文件和相关资源。

    3.看着没啥问题

  • 你好,我们在自研am2434-alx已经完成sd烧录,但是app无法启动。

    使用的app为sdk里lp的uart echo案例。已经在243-lp  demo板验证串口有数据输出

    在我们自研板上烧录出现如下错误,但似乎是可以烧写进去的

    请问能否给出指导意见。

    此问题如果解决,我相信也是可以作为一个客户案例:使用unflash工程烧写进SD卡,am243自研板。

  • 您好,我认为有几个方面需要检查和调试:

    1. 确保您的自研板上的SD烧录是正确的

    2. 确保您的自研板上的串口连接和配置正确

    3. 检查您的app在自研板上的编译和烧录过程,确保没有出现错误或警告。

    4. 确保您的自研板和243-lp demo板之间的硬件配置和接线是一致的,以确保串口输出的数据是正确的。

    或者您可能还需要检查一下硬件,有可能自研板自身也有问题,建议您全面的排查