This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问TM4C1233H6PM芯片的I/O口输出拉电流一般有多大?

M4核的MCU的I/O口输出拉电流一般有多大?足以驱动一个0805贴片发光二极管吗?

  • 一般在几个ma左右,没有考虑过这个问题,一般足以驱动了,你可以试试,最好选择LED上拉VCC的方式,低电平控制LED的亮灭

  • 因为管脚数量不够使用,所以LED灯使用了矩阵接法,矩阵接法就不能上拉电源了,只能通过MCU本身拉电流供电了,一般贴片发光二极管有8mA就足够点亮

  • 一般有– 2-mA, 4-mA, and 8-mA pad drive

    最高有sink 18-mA for high-current applications –

  • 网上找了一个靠谱的参数,仅供参考

    一个SMD 0805的LED的电流,电压,亮度关系表:

     Vf              If(算)     亮度

    1.74v       0.46mA      做指示灯不刺眼刚刚好(推荐)

     1.81        1.7               同上

    1.86         4.14           还可以,估计晚上看刺眼

    1.89          8                好刺眼(可以放在半透明的东西里当指示灯)

    1.91         14              同上(电阻好烫)

    1.90         18.1           同上,发热大

    1.90         20              同上,发热大,光衰加快,寿命较短

    结论:

     If:20mA以内可以正常工作,但电流越大发热越大,寿命越短。0.1mA即可以看到光亮,指示灯用时建议1mA左右;

    Vf:电压的变化范围也就0.2v不到。