This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,想问下M4可不可以进行IAP,最近想用M4实现无线调试
好像没有IAP的功能
自己在flash写bootload和用户程序不行吗?
自己写bootload代码应该是可以的,但我没有试过
你好 最近我也在调试这边 可以交流交流啊 可以加我qq 410823068
单片机内部具有一些可擦写的非易失存储器,如Flash。在单片机独立运行时,不具备IAP 功能的单片机并不能对Flash的数据进行修改,比如,对自身的某一个模块的代码,数据进行修改。具备了IAP 功能的MCU ,能够通过使用各自公司开发的技术,对于自身进行修改。
/***************************/
以上文字是我在网上找的,M4的手册中没有说有IAP的功能,那么按照这句话的理解,即使他满足条件,也不可能进行IAP的。
你也用的M4?可行吗?
谢谢,真是尽心了、、初二就上TI,不过我看STM32的手册上也并没有提到IAP功能啊,但它是可以的啊
谢谢你的提醒。一直没用过STM32的IAP功能,确实如手册上所说,STM32没说支持IAP,但确实可以使用IAP功能。看了看STM32之IAP的流程,TM4也是可以使用IAP功能的。