This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
怎么跳转?
您需要自己编写汇编,执行正确的跳转指令。示例如下:
; 假设SBL的起始地址为0x70050000 LDR R0, =0x70050000 ; 将SBL的起始地址加载到寄存器R0中 BX R0 ; 跳转到SBL的起始地址
汇编加载SBL的起始地址到寄存器R0,通过BX指令实现无条件跳转到该地址
如下操作,PBL跳转之前
我写了一段中断示例,您参考一下
// 定义中断处理函数 void __attribute__((interrupt)) sbl_interrupt_handler(void) { // 处理中断 // 清除中断标志,处理数据 } // 初始化中断控制器 void sbl_init_interrupts() { // 配置中断控制器 // 使能中断、设置中断优先级 } // SBL的入口函数 int main() { // 初始化中断 sbl_init_interrupts(); // 其他初始化工作 // 进入主循环 while (1) { // 执行操作,进行其他处理 } return 0; }