Part Number: MCU-PLUS-SDK-AM273X


,
代码中shuffleRAM数值的大小为什么是NUM_DDMA_BANDS + 8U + (NUM_RXANT * NUM_TXANT_AZIM)(对应数值是8+8+8*5),并且对数组赋值时0—7为{0,32*1,32*2,......,32*7},8~15未赋值,16~55为
{ 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 16,
17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 32,
33, 34, 35, 4, 5, 6, 7, 12,
13, 14, 20, 21, 22, 23, 28, 29,
30, 31, 36, 37, 38, 39, 0, 0}
如果我改变官方天线的设计,这个需要怎么变