This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

实现每秒进行AD采集转换,有什么可行的思路吗?



之前想的是使用NHET定时器,是不是RTI也可以实现?

或者其他的思路

  • 这个问题就是主要是个定时器中断事件的问题,两种思路,1,采用内部外设或者定时器产生一个1S一次的中断,把ADC放到该中断事件里,另外一个是通过外部时钟触发,这个需要辅助电路,比如标准的时钟信号,给系统一个IO中断,把该转换放到这个中断事件里。

  • 现在还是考虑第一种,本来想的是用NHET定时器的。后来突然发现RTI实时中断好像也可以,就是不知道用哪一种了。

    再有就是在定时器里面除了AD的操作,我肯定需要对定时器进行操作,以便后续中断可以继续响应。

    现在不知道这个处理该怎么弄,谢谢