This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TM4C1294NC想外挂一个25Q41



现使用launchpad,想外挂一个flash 25Q41。请问有类似的参考例程么。

  • 查找你外挂的flash的例程就可以,通用的标准的总线例程就可以,IO模拟的也可以,对应下接口就OK,话说,25Q41是什么东西呀,谷歌了半天也没找到

  • 你好,我在外挂Flash的时候遇到如下问题:

    使用SSIDataPut函数,在示波器上观察没有发现有相对应的波形。

    请问是下面是以下代码的初始化过程出错了么。

    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI0);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);


    GPIOPinConfigure(GPIO_PA2_SSI0CLK);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PA4_SSI0XDAT0);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PA5_SSI0XDAT1);

    GPIOPinTypeSSI(SSI0_BASE, (GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_4));
    ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_3);

    GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_3);

    SSIConfigSetExpClk(SFLASH_SSI_BASE, 120000000,
    SSI_FRF_MOTO_MODE_0, SSI_MODE_MASTER, 8000000, 8);


    SSIEnable(SSI0_BASE);

    while(SSIBusy(SSI0_BASE));


    SSIDataPut(SSI0_BASE,0x55);
    SSIDataPut(SSI0_BASE,0x55);
    SSIDataPut(SSI0_BASE,0x55);
    SSIDataPut(SSI0_BASE,0x55);

  • 你的PA3没有片选选中啊,你可以 GPIO_TagWrite(GPIO_PORTA_BASE | GPIO_PIN_3, 1);//片选PA3
  • GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_3);
    从这条语句看,他的片选是直接拉高了。楼主你观察下CS的波形。