This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SM470R1B1M-HT: SM470R1B1M-HT 无法将程序下载到芯片中

Part Number: SM470R1B1M-HT

我有个疑问 ?貌似 我们不能直接在英文论坛上发表问题 ?  如果不可以的话那就帮我转发一下吧  ,如果可以在英文论坛上发表问题,请告诉我方法。

现在我的问题是,程序在用jlink 仿真的时候是可以正常运行的,但是一旦将JLINK 断开。 之后将外部电源断电然后重启,芯片没有任何反应,也就是程序没有跑起来。

用的软件是IAR 9.4    ,仿真的时候选择的是  download and debug  ,所以正常情况应该是已经将程序下载到芯片里 了。

在测试的时候我们还发现一个现象 , nrst引脚会不定时的跳变成低电平,周期大约1ms左右,我们不知道产生这种情况的原因是什么。但怀疑程序无法独立运行(看是来像是程序没有下载到芯片)和此也有关系,因为一直在周期性的复位