This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM2434: 关于“关于AM243x-LP快速上手--Bootting SBL和板载OSPI Flash烧录”的疑问

Part Number: AM2434

AM243x处理器初学者,在论坛找到了下面的帖子

“AM243x-LP 快速上手 --- Booting SBL 和板载 OSPI Flash 烧录 - 嵌入式处理 - 技术文章 - E2ETm 设计支持”

CCS版本: Version: 12.4.0.00007 

SDK版本:mcu_plus_sdk_am243x_09_01_00_41

上述链接中4.1章节,提到了sysfw_signed.h,

“备注:SYSFW默认以 .h 头文件的形式被编译链接到SBL,启动过程中会发送到DMSC内核的专有RAM区域,SYSFW的文件内容在 C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_0x_xx_xx_xx\source\drivers\sciclient\soc\am64x_am243x\ sysfw_signed.h 里面。”

但是我在对应的SDK下没有找到sysfw_signed.h文件,如下图所示:

问题1.请问链接中提到的sysfw_signed.h文件是不是就是sysfw_hs_fs_signed.h文件

上述链接4.1章节中有如下描述:

“在进入main()函数之后,首先必须调用Bootloader_socLoadSysFw 来加载 SYSFW 到 DMSC 的Cortex M3内核,进行 board config 操作。”

问题2.没有找到“Bootloader_socLoadSysFw ”函数的定义。

上述链接4.1章节中有如下描述:

“在SBL里,vectors默认被链接到0x7000000,而且SBL中不能使用ATCM(A Tightly-Coupled Memory)和BTCM(B Tightly-Coupled Memory)的地址空间,SBL 只能使用 0x70000000到0x70080000这个地址范围的空间,包含code、data、stack之类。”

问题3.vectors默认被链接到0x7000000,是不是写错了,应该是0x70000000吧

上述链接描述了AM243x 启动过程:ROWER ON -> ROM Bootloader(RBL) -> Secondary Bootloader(SBL) -> Application Binary

问题4.请问AM243x-LP开发板调试SDK的mcu_plus_sdk_am243x_09_01_00_41\source\drivers中的例程,需要学习和了解ROWER ON -> ROM Bootloader(RBL) -> Secondary Bootloader(SBL) -> Application Binary这个过程吗,需要学习链接中的SBL制作方法吗?

AM243x-LP开发板出厂时烧录或者配置了SBL吗?

问题5.我导入并正常编译了gpio_led_blink_am243x-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang工程,但是在Debug文件夹下没有看到链接中提到的“.appimage”为后缀的应用镜像文件,下图为编译后的Debug文件夹下的内容: