This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

怎么解决平板当主机的时候,输入电源的问题



        平常我们平板接到电脑,电脑当主机,同时可以给平板电脑供电。现在我把平板当主机,然后一个STM32的主控板,通过USB连到平板,想通过USB给平板供电,很多人说这是不可行的,因为平板的电源输入输出线是同一根,当平板作为主机时,电源线是输出状态的。麻烦帮忙看看,有没有办法解决这个问题,平板必须要有人供电,因为用的时间长。

平板型号:台电X98Air 2

  • 这个是可以行的,就像几个设备的电源连接在一起了,且是并联在一起了,如果这几个电源有的有电,有的没电,那么有电的电源就会给没电的电源充电,前提这几个电源(电池)是同一电压标准的。电流就像水流,你只要挖通了通道连接在一起,水流就可以流过去,同一电压就是这些水流有相同的水平面,电压高的就是高位的水,肯定的是高位的水可以流到低位,低位的水不可流到高位,相同位的水可以互通互流

  • 非常感激你的回答,但是我已经试验了,不可行,当平板作为主机的时候,ID线是接地的,此时的电源是输出状态,不能充电;当你断开ID线的时候,也不能马上充电,因为此时电源会自动保护状态,需要重新上电才能对平板充电。