This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI有哪几款微控制器是带USB2.0的或者带USB2.0和以太网口的?最好是32位的

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5509, MSP430F5510, MSP430F5508, MSP430F5505, MSP430F5504, MSP430F5507, MSP430F5506, MSP430F5501, MSP430F5500, MSP430F5503, MSP430F5502

TI有哪几款微控制器是带USB2.0的或者带USB2.0和以太网口的?最好是32位的(ARM不包括在内)

  • 不包括ARM内核的?这个比较难,建议查看C2000系列试试。 

  • 德州仪器 (TI) 的 MSP430 超低功率微控制器家族包含有多种器件,这些器件针对多种应用提供了不同的外设集合。 此架构,与多种低功耗模式配合使用,是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的最优选择。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,使用16 位寄存器,以及常数发生器,以便于获得最大编码效率。 此数控振荡器 (DCO) 可使器件在不到 5µs 的时间内实现从低功耗模式唤醒至激活模式。

    MSP430F5510,MSP430F5509 和 MSP430F5508 是微控制器器件,此系列微控制器配置有支持 USB 2.0 的集成 USB物理层 (PHY),4 个 16 位定时器,1 个高性能 10 位模数转换器 (ADC),2 个通用串行通信接口 (USCI),1 个硬件乘法器,DMA,1 个带有警报功能的实时时钟 (RTC) 模块,和 31 个或 47 个 I/O 引脚。

    MSP430F5507,MSP430F5506,MSP430F5505 和 MSP430F5504 是微控制器器件,此系列微控制器配置有支持 USB 2.0 的集成 USB PHY,4 个 16 位定时器,1 个高性能 10 位模数转换器 (ADC),2 个通用串行通信接口 (USCI),1 个硬件乘法器,DMA,1 个带有警报功能的 RTC 模块,和 31 个 I/O 引脚。

    MSP430F5503,MSP430F5502,MSP430F5501 和 MSP430F5500 除了用 1 个比较器取代 10 位模数转换器 (ADC) 之外包括所有这些外设。

    典型应用包括需要与多种 USB 主机互连的模拟和数字传感器系统以及数据记录器。

    总结了可用的系列产品成员。

  • http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/msp430f5506.pdf

    这个是该系列的一个手册,里面有USB2.0接口,且是个MSP430家族的芯片,应该满足你的要求。如果你说只要32位的,那就只有DSP系列了,如果不要DSP系列,那就是430的高端产品F5系列。