This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TM4C1294XL 开发板 用IAR 可以单步调试 无法下载

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

TM4C1294XL 开发板 用IAR 可以单步调试 无法下载 。ICDI驱动都已安好,但非工程还是无法下载。一下载就会卡死不动。这个仿真器是集成在板子上的。请高人指点!

  • 建议使用CCS,CCS免费版支持ICID仿真器,或者使用CCS UniFlash也可以下载程序。

  • 是不是升级更新版本的IAR 软件也不行?我现在用的6.6 版本的。还是说这个开发板用IAR 就是不适用?

  • xinhong,

    你的IAR是什么版本的,破解版还是代码限制板。你所说的能单步调试时什么意思,这个难道不是先下载到Flash里面,然后在线调试的吗?

    你下载不成功,有没有什么报错的log信息呢?

    谢谢

  • Ken

       我用的IAR是破解版的,从TI 官网下载的。现在的情况是这样的:点击绿色的小三角形按钮(Download and Debug)后,Programming flash memory 对话框卡死,点击Cancel按钮后显示信息“Debug session aborted”,继续点击确定后显示信息“A fatal error has occurred.  The Debugger will  teminate” 这个过程之后,用简单的LED灯闪烁程序测试,是可以运行的。这说明已经下进去了。但无法继续调试。点击本白色的小三角形按钮(Debug without Downloading),可以不下载到FLASH 里面,进行正常的调试。这样下载调试过程不是连贯的,而是分开进行的。想请教您这是什么原因所致。

    谢谢!

  • xinghong,

      建议你还是先下载一个CCS调试一下试试看,排除一下IAR软件的问题。 IAR不是TI官方的软件。这个有什么调试问题,我们也不是很清楚。

    你用CCS试试看,这个是TI官方的,应该不会有这种调试的问题。

    谢谢

  • 好的   谢谢您!