————你好,尊敬的TI技术工程师。我现在在使用的launchPad的实验板,之前在自己的电脑上面安装的这个驱动是可以使用的,安装后的界面如下图1所示
(图1)
但是奇怪的是我在我同学的电脑上面进行安装的时候,前面两个接口的驱动是正常安装了,但是出现了一个关于com口驱动的安装的问题(如下图2所示)
————再次按照驱动安装技术文档来进行操作的时候,出现了下面的提示
————最后的结果还是com口驱动安装有问题,然后是在IAR中无法进行下载编译,我之前在自己的电脑上面是可以进行编译下载的!!!
请问这个问题该怎么结局,有什么好的建议或者是参考资料,谢谢啊!!