This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TM4C123G 串口发送数据不能联系发送,只有在上电开始时能发送数据,请问这是为什么?



请教一下:我使用TIVA TM4C123G 串口发送数据不能联系发送,只有在上电开始时能发送数据,请问这是为什么?

 

 


int main(void)
{
 uint8_t ui8LED = 2;
  SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
 
 //UART1 PB0 PB1
 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);

 GPIOPinConfigure(0x00010001);//GPIO_PB0_U1RX 0x00010001
 GPIOPinConfigure(0x00010401);//GPIO_PB1_U1TX

 //GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
 //GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);


 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART1);
 UARTClockSourceSet(UART1_BASE, UART_CLOCK_PIOSC);
 GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);

 UARTConfigSetExpClk(UART1_BASE, SysCtlClockGet(), 115200,
    (UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE));

 

 
 UARTStdioConfig(1, 9600, 16000000);

 //LED BUTTON
 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
 GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4);


 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
 TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);

 ui32Period = (SysCtlClockGet() / 1) * 2;
 TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, ui32Period -1);

 IntEnable(INT_TIMER0A);
 TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
 IntMasterEnable();

 TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A);

 GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 0);
 UARTprintf("TIMER0 Configured OK!\n");

 while(1)
 {
 if (UARTCharsAvail(UART1_BASE)) UARTCharPut(UART1_BASE, UARTCharGet(UART1_BASE));
 }

}

  • 程序写的好乱,给你个例程瞧瞧

    //UART实验程序解析
    //头文件
    #include <stdint.h>
    #include <stdbool.h>
    #include "inc/hw_ints.h"
    #include "inc/hw_memmap.h"
    #include "inc/hw_types.h"
    #include "driverlib/debug.h"
    #include "driverlib/fpu.h"
    #include "driverlib/gpio.h"
    #include "driverlib/interrupt.h"
    #include "driverlib/sysctl.h"
    #include "driverlib/uart.h"
    #include "driverlib/rom.h"
    #include "driverlib/pin_map.h"
    
    //串口接收中断服务程序
    void UARTIntHandler(void)
    {
      ui32 ulStatus;
      //获取中断状态
      ulStatus = ROM_UARTIntStatus(UART0_BASE, true);
      //清除中断标志
      ROM_UARTIntClear(UART0_BASE, ulStatus);
      //直到串口FIFO中没有数据时才退出循环
      while(ROM_UARTCharsAvail(UART0_BASE))
      {
          //读串口接收的字符并回发
          ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE,
                 ROM_UARTCharGetNonBlocking(UART0_BASE));
      }
     }
    
    //串口发送函数
    void  UARTSend(const ui8 *pucBuffer, ui32 ulCount)
    {
      while(ulCount--)
      {
          //将要发送的字符写进UART
          ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE, *pucBuffer++);
      }
    }
    
    int main(void)
    {
      //使能FPU
      FPUEnable();
      FPULazyStackingEnable();
    
      //设置时钟直接使用外部晶振
      ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | 
                    SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
    
      //使能用到的外设
      ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
      ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
      //配置PA0和PA1为串口0引脚
      ROM_GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | 
                             GPIO_PIN_1);
    
      //使能中断
      ROM_IntMasterEnable();
    
      //配置UART0为115200,8-N-1
      ROM_UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, ROM_SysCtlClockGet(), 
                                115200,	 (UART_CONFIG_WLEN_8 | 
              UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE));
      //使能串口中断
      ROM_IntEnable(INT_UART0);
      ROM_UARTIntEnable(UART0_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT);
      //发送提示信息
      UARTSend((ui8 *)"Enter text: \r", 13);
    
      while(1)
      {
       }
      }
    

  • 程序一开始,发送数据后,就进去while循环了,肯定就不发送数据了

  • 你的程序是接收上位机发来的数据,然后在发回去?

    你的定时中断做了什么操作呢?

    谢谢