This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

msp4305529 launchpad fan仿真出现Error initializing emulator :Counld not set device VCC



  • 是不是板子上面VCC或是GND的跳线帽没有跳上,建议用万用表检查一下芯片的供电管脚

    谢谢

  • LaunchPad上面都有跳线接口,另外你看连上电脑是否正常,一般默认自带的有程序的,看灯会不会闪,还有点下载的时候板子上灯会有变化,比如本来闪烁的不闪烁了,如果不行,先清除芯片的程序,就是先擦除,然后再编程试试看。

  • 谢谢你,虽然问题已经解决,还有一些不解,出现这种现象是我在仿真的时候拔了一下usb, 然后插上就那样了,然后反复插了几次,换usb接口也不行;然后我又重新拿了一个lanchpad, 能正常调试,我估计是不是因为在仿真的时候不能拔,我就实验了一下,再仿真的时候又拔了 一下,结果第二个launchpad,也出现了不能仿真,入贴所示的情况;最不解的是,我没动过硬件 ,在我到处找怎么解决的时候,下午的时候插上又能正常工作了
  • 谢谢你,虽然问题已经解决,还有一些不解,出现这种现象是我在仿真的时候拔了一下usb, 然后插上就那样了,然后反复插了几次,换usb接口也不行;然后我又重新拿了一个lanchpad, 能正常调试,我估计是不是因为在仿真的时候不能拔,我就实验了一下,再仿真的时候又拔了 一下,结果第二个launchpad,也出现了不能仿真,入贴所示的情况;最不解的是,我没动过硬件 ,在我到处找怎么解决的时候,下午的时候插上又能正常工作了
  • 我也碰见过这个情况,不是很懂是怎么回事,有时就是程序下载进去了,但是没有反应,只有把jp6那个跳线帽拔出来,在插回去才能工作。

  • 你好,我也出现了跟你一样的问题:

    Error initializing emulator:
    Could not set device Vcc

    我用了SEED-FET430USB仿真器,刚开始用时候还是好好的,但可能中间也有点不好的操作导致了这样,我换了一块板子调试也不行,请问你有什么解决方法吗?谢谢。

  • 建议您重新发帖提问  请问您现在调试的是什么板子?是如何供电的?

  • susan你好,我自己仿着5529LaunchPad做了一个板载的仿真器,固件可以烧写进去(问下烧入仿真芯片的固件要烧入几个,我就烧写了EZFET_LITE_Rev1_1_FW_3_3_0_6这个),最后对目标版烧写程序时候失败,出现could not set device Vcc的错误,请问能否给吹解决的建议,谢谢。