参考差分ADC的例程
相关代码如下:
//ADC
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3);
ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, 3, ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0);
ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 3, 0, ADC_CTL_D | ADC_CTL_CH0 |
ADC_CTL_IE | ADC_CTL_END);
ADCSequenceEnable(ADC0_BASE, 3);
ADCIntClear(ADC0_BASE, 3);
while(1)
{
//GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, ~GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2));
ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE, 3);
while(!ADCIntStatus(ADC0_BASE, 3, false))
{
}
ADCIntClear(ADC0_BASE, 3);
ADCSequenceDataGet(ADC0_BASE, 3, pi32ADC0Value);
sprintf(uchUart0Buf,"%d",pi32ADC0Value[0]);
OLED_8x16Str(8*3,2,uchUart0Buf);
SysCtlDelay(ui32SysClockPerSec/2);
}
不太明白ADC有什么特别的地方?
我测量的是差分信号,但是结果总是有些浮动,请问这是程序有问题还是我的硬件问题?谢谢!