您好, 我是上海捷考奥采购Emily , 我司在Digikey 订购了一颗贵司的物料 ,型号是 LMH6655MAX/NOPB ,目前我们在使用过程中发现 LMH6655MAX/NOPB 这颗物料测试电流时结果不一致,我们测试的输入电压是DC 24V,测量某测试点时电压在8.4~11.5左右,目前8点几的电流在我们马达测试时时可以正常工作的,9~11之间的电流马达是不工作的,将测试OK板子的此颗物料换至测试NG的板子上就可以正常工作,我们试着对换了十几片都如此,请将此信息转发给TI相关工程人员尽快帮忙分析原因,或者可以直接来我司帮忙解决这个问题,因为正在赶货,谢谢!!
FR:Emily 13916877650
Tel:021-64975355-821
捷考奥电子上海)有限公司
上海市闵行区虹建路99号2栋4楼