This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.在艾研官网上下了频率相位跟踪设计的实验,在工程编译成功后,LCD正确显示了“FREQUENCY PHASE: .0 Hz"
2.按照实验图所示连接好信号发生器和示波器,LCD显示没变化,示波器没有正弦波显示,只是一条直线
怎么看那里出错?需要单步调试吗?
有没有大神做过这个实验啊!!!有的话能邮箱请教下么?对于一些细节还不是很明白。新人求教!1025173868@qq.com
看了看程序,将channel1连到了PC5,显示出了一PWM波;连接到SPWM处也正确显示;但是连接到最终两路正弦波处就没有反应,只有一条直线了。。。。。
发邮件给技术支持没有回音。。。。
套件是学校老师给的、、、
频率相位跟踪模块被我拔掉了重新试了下,表现竟然跟连着F & P Lock模块时的一样!!PC5照样有方波输出。。。。。。
上午打电话说马上回信,等到现在没有回复。明天放假估计是不会有回音了。。。。
艾研官网的论坛冷地能溜冰了。。。
淡淡的忧桑
唔。。。。有木有大神能帮个忙啊!!!
我自己看懂之后写过一遍。里面改过一些东西。。用keil写的。。测试过。。。pid参数没有太理想。。。。。希望对你有帮助。
你好!!
很谢谢你能帮忙!
你是用的uvision几写的?
我用uvision4没能打开...........
能加你Q么?1025173868
谢谢!
问题已经解决!
一个坑爹的答案:波形发生器!!!!!我用的是老师给的安捷伦示波器,可以发出波形,但是!!!用的是示波器的表笔!!!为啥?一个表笔还分示波器和发生器的?同学给出的答案是:示波器表笔的阻抗一般比较高。
说说我为什么一开始没有往波形发生器上想,因为我怀疑过,第一次用这么高端的,以前学校做实验都是发生器和示波器分开的那种仪器,我以为我没能正确地发出波形,然后用两个表笔(就那一个安捷伦示波器上的),相互连接,发现示波器的表笔能测出发出的波,于是我把这东西排除了,因为觉得没理由示波器表笔都能测出来了还没发出波形;
然后走在了岔路上、、、、到处上网查完整的工程包,将软件排除了;将其他工程和套件里的其它模块运行,把TIVA LaunchPad排除了,然后就一直怀疑频相模块出问题,各种测,最后试了下其他套件里的频相模块,发现也这样,想到不可能一批都出错、、、、最后回过头又怀疑示波器。
然后跑去其他实验室借、第一个实验室比较高端,一屋子都是跟我一样的安捷伦,我想想都进来了,也说明了来意,不能直接走人,抱着试试的心态测了下,(都是同一种表笔,也没在意,直接用上面的表笔测),果然一样的结果;
跑到楼下,见到久违的单单只是发生器的,一连,上电,LCD显示出频率了!!!
心里瞬间万头羊驼飘过。。。。。。。。。让一哥们儿上我那儿帮忙找找原因,结果得出那表笔不应该用来做发生器的表笔的结论!
没错、、、我只是上来吐槽的、、、、兜了一个大圈子、、、、、简直想抽自己、、、、