This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TM4C129x的SSI/SPI中FSS/CS的疑问

使用到TM4C129x的SSI2资源,发现只有GPIO_PD2_SSI2FSS和GPIO_PG6_SSI2FSS可以配置为SPI的CS管脚,是否可以定义为其他的管脚作为CS?如果两个spi slave共用一个spi接口,如果配置不同的cs管脚? 望指点!谢谢

  • 我碰到这种情况一般都是使用普通IO口手动操作CS,FSS挂多个的倒是不知道怎么弄,一起学习

  • 这个好像是不可以的,CS脚是固定的。根据楼上的,使用IO操作CS引脚吧。当然,你也可以用N选一数据选择器之类的方法切换,或者是模拟开关。

  • 也可以使用IO的重映射功能,前提是这个引脚可以使用重映射。你可以具体查查。

  • I/O映射的前提是该管脚有相应的功能。对于SSI2来说,能选择的管脚确实只有这两个。鉴于你的应用需求,还是有同一组的SPI接口,然后用两个GPIO来做片选。

    自己在程序里面设置一下。

    谢谢