This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3200R1 Sl_Start函数不返回



我买了一个CC3200R1的开发板,自己新创建的工程调用Sl_Start()函数的时候没有返回,使用example

里面自带的例子的话是可以返回的,是我的工程有问题吗?

  • 你用的芯片版本是哪一个版本,是不是最后两个字母是GZ的,如果是的话这是一个已知的问题。

    如果你的芯片最后两个字母是HZ的,配上最新的SDK已经解决了。

    建议参考论坛之前的帖子 http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/wifi/f/105/t/67292.aspx