This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问我在网页进行操作,如开灯,实现过程具体是怎样的;另外,网页也是用c实现的吗
网页是在服务器端,还是在开发板上的?如果是服务器端的话,那么应该可以使用一些数据格式,如json等。网页用什么开发?那你得脑补一下。
你是说CC3200吗?
– ROM 中 的 Wi-Fi 以及 互联网协议– 32.768kHz 晶振或外部 RTC 时钟– 802.11 b/g/n 射频、 基带, 媒介访问控制(MAC), Wi-Fi 驱动器和请求方 • 封装和工作温度– TCP/IP 堆栈 – 0.5mm 焊球间距, 64 引脚, 9mm x 9mm 四方扁• 行业标准 BSD 插槽应用编程接口 (API) 平无引线 (QFN)那个协议框架应该是固化在ROM中的吧。