修改PRU firmware中*.hp GPIO_TX_BIT GPIO_RX_BIT, 发现在*Rx.p中 关于GPIO 5.7(Tx) 的操作 但是不太清楚如何修改就直接编译了固件 然后加载内核的时候,
omapl_pru_can_probe的时候 执行完pru_can_calculatetiming , 为priv申请的内存变成NULL , 怀疑是固件修改不当造成的。
请问选择想要的GPIO 如何修改can的firmware 下的内容 (pru0_r31 -> rx pru1_r30->tx)