void Global_Init(void)
{
uint16 i;
SLEEPCMD &= ~OSC_PD;//OSC_PD=0X04;开启16MHZ RC 和32MHz XOSC
while (!(SLEEPSTA & XOSC_STB));//XOSC_STB=OX40;等待32MHz XOSC稳定
asm("NOP");
for (i=0; i<504; i++) asm("NOP");//延时63us
CLKCONCMD = (CLKCONCMD_32MHZ | OSC_32KHZ);//设置32MHz XOSC 和 32K XOSC时钟
while (CLKCONSTA != (CLKCONCMD_32MHZ | OSC_32KHZ));//等待时钟生效
SLEEPCMD |= OSC_PD;//关闭16MHz RC
PREFETCH_ENABLE();//FCTL=0XO8;缓存使能,预取模式
APCFG=0xC2;//P0.1 P0.6 P0.7模拟使能
}
我想问的是CC2530中的寄存器SLEEPCMD中的各个位都是什么意思?好像跟我PO上的图不一样;
SLEEPCMD &= ~OSC_PD;这句话的意思是把SLEEPCMD的第二位给置0;可是我上面的图第二位写的是保留
我下载的资料可能有点错误;请教一下各位大神给我介绍一下