工程师:
你好,TM4C1231D5PZ的PWM如何配置,我参看的TI官方例程与TM4C1231D5PZ的PWM不配套,麻烦工程师给我说一下PWM如何配置?最好有实际的C程序。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工程师:
你好,TM4C1231D5PZ的PWM如何配置,我参看的TI官方例程与TM4C1231D5PZ的PWM不配套,麻烦工程师给我说一下PWM如何配置?最好有实际的C程序。
外设端口不对应,并且PWM并不是独立,而是与定时器绑定的,与实际例程与区别,所以不知道怎么配置
现在都是定时器带有高级PWM功能的,你不用管它。宏定义你选用的芯片,然后直接找到PWM的库函数直接调用即可,当然IO的初始化的时候,需要初始化你实际使用的IO。
你好,
TI为了更好地让工程师专心发开应用程序,已经把底层封装好,工程师可以直接调用上层软件。
TIVA C中有文档专门说明如何配置PWM输出。
如果你对IO管脚的配置有疑问,你可以下载一个Pin Mux工具,自动生成IO管脚的配置。
PWM的程序是通用的,只是映射到不同的GPIO管脚上去了。
http://www.ti.com/tool/tm4c_pinmux?intc=searchrecs&keyMatch=pinmux%20utility&tisearch=Search-EN-Everything
文档的话,你可以在C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.0.12573\docs里面找到
SW-TM4C-DRL-UG-2.1.0.12573
你好,
是的,这是非常好的一个工具,如果我们有帮到你,请你帮忙结掉该帖。
谢谢合作。