专家您好,
请问TI的PMSM 无传感器控制技术分别可以达到什么性能?
包括InstaSPIN-FOC™和f28335相应采用滑模观测器的方法等,能否实现转速1000hz频率的检测与控制?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家您好,
请问TI的PMSM 无传感器控制技术分别可以达到什么性能?
包括InstaSPIN-FOC™和f28335相应采用滑模观测器的方法等,能否实现转速1000hz频率的检测与控制?
谢谢。
| 电机类型: BLAC/PMAC/PMSM | ||||
| 部件号 | 控制器 | 驱动器 | 电源范围 | 控制技术 |
| DRV8301-HC-C2-KIT | Piccolo F28035 | DRV8301 | 60V,60A | 10KHz 无传感器 FOC (SMO)、CL 速度和扭矩 |
| DRV8302-HC-C2-KIT | Piccolo F28035 | DRV8302 | 60V,60A | 10KHz 无传感器 FOC (SMO)、CL 速度和扭矩 |
| DRV8312-C2-KIT | Piccolo F28035 | DRV8312 | 50V,3.5A | 10KHz FOC 无传感器 (SMO)、CL 扭矩和速度 |
| TMDS1MTRPFCKIT | Piccolo F28035 | DRV8402 | 24-36V、1A | 10 KHz FOC 无传感器 (SMO) CL 扭矩、速度(PFC 可选) |
| TMDS2MTRPFCKIT | Piccolo F28035 | DRV8402 x 2 | 24-36V、1A | 2x 10 KHz FOC 无传感器 (SMO) CL 扭矩、速度(PFC 可选) |
| TMDSHVMTRPFCKIT | Piccolo F28035 | Powerex IPM | 350V、20A | 10KHz FOC 含传感器 (QEP) 和无传感器 (SMO) CL 扭矩、速度(PFC 可选) |
| TMDXHVMTRKIT5X | Piccolo F28055 | Powerex IPM | 350V、20A | 10 KHz FOC 无传感器 (SMO) CL 扭矩、速度(PFC 可选) |
| DRV8312-69M-KIT | Piccolo F28069M | DRV8312 | 52V,3.5A | 无传感器 InstaSPIN™-FOC 和 InstaSPIN™-MOTION 技术 |
| DRV8301-69M-KIT | Piccolo F28069M | DRV8301 | 60V,40A | 无传感器 InstaSPIN™-FOC 和 InstaSPIN™-MOTION 技术 |
| TMDSHVMTRINSPIN | Piccolo F28069M | Powerex IPM | 350V、20A | 无传感器 InstaSPIN™-FOC 和 InstaSPIN™-MOTION 技术 |
| TMDSHVMTRPFCKIT | Delfino F28335 | Powerex IPM | 350V、20A | 10KHz FOC 含传感器 (QEP) 和无传感器 (SMO) CL 扭矩、速度(PFC 可选) |
| DK-LM4F-DRV8312 | Stellaris LM4F211 | DRV8312 | 50V,3.5A | 10KHz FOC 无传感器 (SMO)、CL 扭矩和速度 |
可以去http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56.aspx问问