如题
我们现在真正使用CC430和CC1110单片机进行无线通讯,在使用SmartRF studio 7软件设置RF参数时,发现在调制方式方面上,有些不一样。
CC430推荐使用2-GFSK,但是在CC1110里面没有;CC1110推荐使用GFSK,但是CC430里面没有。
想问一下,2-GFSK和2-GFSK之间有啥区别?
附带问一下,我在使用CC1110调试程序时,发现CC1110无缘无故地进入接收中断。调制方式采用的是GFSK,CC430没有发信号,但是采用2-FSK调制方式就不会出这种情况。