This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM2732: L1P或者L1D为SRAM使用

Part Number: AM2732


进行DDMA测试时,该如何设置L1P或者L1D为SRAM使用,设置完成后又该如何在工程中调用它?

  • 您好

    AM2732进行DDMA测试时L1P/L1D设置与调用

    • L1P/L1D设置为SRAM‌:

      • 在进行DDMA测试前,需将AM2732的L1P或L1D内存区域配置为SRAM模式。
      • 这通常通过初始化代码或配置寄存器来实现,确保该内存区域可用于数据存储和访问。
    • 在工程中调用‌:

      • 设置完成后,可在DDMA传输任务中引用该SRAM区域作为源地址或目标地址。
      • 根据具体需求,编写DDMA传输代码,确保正确配置传输参数,如传输长度、源/目标地址等。
      • 调用DDMA传输函数,启动数据传输。

    关于相关的参考代码,官方有关于DSS配置的,您可以参考一下

    dev.ti.com/.../node