This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CMD文件导致的编译错误?



CMD代码如下:

-stack 40

MEMORY
{
PAGE 0 : /*PROGRAM*/
VECS : ORIGIN=0000h,LENGTH=40h
PVECS : ORIGIN=0044h,LENGTH=100h
DATA : ORIGIN=1000h,LENGTH=100h
PROG : ORIGIN=02000h,LENGTH=4000h
PAGE 1 : /*DATA*/
REGS : ORIGIN=0000h, LENGTH=0060h
DP_B2 : ORIGIN=0060h,LENGTH=0020h
DP_B01 : ORIGIN=0200h,LENGTH=0080h
DP_USER : ORIGIN=0280H,LENGTH=0080H
DP_B11 : ORIGIN=0300h,LENGTH=0100h
SRAM1 : ORIGIN=0800h,LENGTH=0400h

EXSRAM : ORIGIN=8000h,LENGTH=2000h /*EXT RAM*/
PAGE 2 : /*I/O*/
IO_EX : ORIGIN=0C000h,LENGTH=03000h /*EXT I/O*/
IO_IN : ORIGIN=08000h,LENGTH=04000h
}
SECTIONS
{
/* .reset : { } > VECS PAGE 0*/
.vectors : { } > VECS PAGE 0
.pvecs : { } > PVECS PAGE 0
.text : { } > PROG PAGE 0
.data : { } > DATA PAGE 0
.data0 : { } > DP_B2 PAGE 1
.filer : { } > DP_B11 PAGE 1
.user : { } > DP_USER PAGE 1
}

黄色部分是新加入的部分,加入后编译出现错误提示如下:

8-bit relocation out of range at 0226 in section .text

其中,.data为100个字的数组

哪位大侠解答一下,比较迷惑。

  • 在SECTIONS里定义了名字后,要在MEMORY里对应的给出存储位置,你只增加了SECTIONS,没有增加对应的MEMORY。

  •  文件是编译完成之后链接各个目标文件时,用来指示各个数据、符号等是如何划分到各个段,以及每个段所使用的存储空间的。许多筒子对文件有畏难情绪,不容易理解各个段的含义,特别是在程序编译没有问题,但是在链接生成可执行的.out遇到错误时更容易手足无措,所以我们就来详细解读一下文件的具体含义。

      C28x的把存储空间划分为两个部分进行管理,包括:

      1. 程序存储空间:包含可执行的代码,初始化的记录和switch-case使用的表。

      2. 数据存储空间:包含外部变量,静态变量以及系统的栈;一般情况下,各个寄存器对应的存储空间也归类在数据空间里。

      为了方便管理,不同种类的代码、变量等往往又被分别分配到不同的段(section)之中,然后对存储空间的划分就变成了对段的地址分配问题了。例如,在下面的代码中,就规定了.text这个段会存放在RAM中Page0下面的RAML1中,RAML1的起始地址是0x009000,长度是0x001000。

      MEMORY

      {

      /* 省略不在此显示的代码 */

      PAGE 0 :

      RAML1 : origin = 0x009000, length = 0x001000

      RAML2 : origin = 0x00A000, length = 0x001000

      /* 省略不在此显示的代码 */

      }

      SECTIONS

      {

      /* 省略不在此显示的代码 */

      .text : > RAML1, PAGE = 0

      /* 省略不在此显示的代码 */

      }

      一般情况下,我们的代码不会大到无法存储,但是也有可能因为代码特别多导致无法存储,产生.text的实际大小是size xxx,但是RAML1的size只有yyy这样的链接错误,以至于无法生成输出文件。此时我们可以把上面对应的RAML1的长度,即length增大,使得.text段所分配的地址空间变多。但是RAML1地址空间扩大之后,挤占了RAML2的空间,导致地址重叠,此时RAML2的起始位置要后移,其长度也要相应地缩减,才能不产生地址覆盖错误;修改之后可以为:

      RAML1 : origin = 0x009000, length = 0x001500

      RAML2 : origin = 0x00A500, length = 0x000500

      还有一个解决方法则是把.text给分配到其它更长的地址空间里去;如果没有现成的地址范围比较长的段,也可以合并现有的段,修改方法比如把RAML2删除,把它的地址全部合并到RAML1中去,而.text还是分配在RAML1,就没有问题了。删除RAML2的时候要注意,它在没有被任何段使用的情况下才能操作,否则编译、链接的时候又提示其它的段找不到对应的存储单元了。

      下面我们就解释一下各个段的含义:

      一.初始化的段

      其中包含了数据和可执行代码,通常情况下是只读的。它们包括:

      1 .cinit和.pinit

      包含了初始化变量和常量所用的表格,是只读的。

      C28x .cinit被限制在16bit范围内,即低64K范围。

      2 .const

      包含了字符串常量、字符串文字、选择表以及使用const关键字定义(但是不包括volatile类型,并假设使用小内存模型)的只读型变量。

      3 .econst

      包含了字符串常量,以及使用far关键字定义的全局变量和静态变量。

      4 .switch

      存放switch-case指令所使用的选择表。

      5 .text

      通常是只读的,包含所有可执行的代码,以及编译产生的常量。

      二.无初始化的段

      无初始化的段虽然不会被初始化,但是仍然需要在存储单元(一般是RAM)中保留相关的地址空间。它们包括:

      1 .bss

      为全局和静态变量保留存储空间。在启动或者程序加载的时候,C/C++的启动程序会把.cinit段中的数据(一般存放在ROM中)复制到.bss段中。

      2 .ebss

      为far关键字定义(仅适用于C代码)的全局和静态变量保留存储空间。在启动或者程序加载的时候,C/C++的启动程序会把.cinit段中的数据(一般存放在ROM中)复制到.ebss段中。

      3 .stack

      默认情况下,栈(stack)保存在.stack段中(参考boot.asm),这个段用来为栈保留存储空间。栈(stack)的作用主要有:

      1) 保留存储空间用于存储传递给函数的参数;

      2) 为局部变量分配相关的地址空间;

      3) 保存处理器的状态;

      4) 保存函数的返回地址;

      5) 保存某些临时变量的值。

      需要注意的是,.stack段只能使用低64K地址的数据存储单元,因为CPU的SP寄存器是16位的,它无法读取超过64K的地址范围。此外,无法检查栈的溢出错误(除非我们自己编写某些代码来检测),这将导致错误的输出结果,所以要为栈分配一个相对较大的存储空间,它的默认值是1K字。改变栈的大小的操作可以通过编译器选项--stack_size来完成。

    4 .sysmem

      为动态内存分配保留存储空间,从而为malloc,calloc,realloc和 new等动态内存分配程序服务。如果这几个动态内存管理函数没有在C/C++代码中用到的话,则不需要创建.sysmem段。

      此外,我们经常提到“堆栈”,在这里我们只讲了栈,那堆(heap)是干啥的呢?堆就是是用来做动态内存分配的,因为在上RAM资源仍然是相对宝贵的,所以堆占用的存储空间不能无限扩展,对于near关键字修饰的堆,其占用的地址空间最大只能到32K字;对于far关键字修饰的堆,它使用的存储空间由自动设置,默认只有1K字。

      5 .esysmem

      为far malloc函数分配动态存储空间。如果没有用到这个函数,则不会自动创建.esysmem段。

      对于汇编器,它会自动创建.text, .bss和.data三个段。我们可以使用#pragma CODE_SECTION和#pragma DATA_SECTION来创建更多的段。

      默认情况下,各个段所分配的存储空间配置如下(可根据需要进行更改):

      最后,以一个ADC寄存器对应的内存地址分配的例子,来看看完成的文件是如何完成的(事实上所有寄存器的内存地址分配在TI的外设和头文件包中已经帮我们做好了,这里是个演示)。

      首先,在使用寄存器(或者自定义的变量)的头文件或者源程序里,为寄存器(或者自定义的变量)指定一个自定义的段:

      #ifdef __cplusplus

      #pragma DATA_SECTION("AdcRegsFile")

      #else

      #pragma DATA_SECTION(AdcRegs,"AdcRegsFile");

      #endif

      volatile struct ADC_REGS AdcRegs; //使得结构体被分配在指定的段中

      然后,在文件中,在SECTIONS下把AdcRegsFile这个段分配到ADC这块内存区域中,并在MEMORY中定义ADC这块内存区域的起始位置和长度。

      MEMORY

      {

      PAGE 0: /* Program Memory */

      /* 省略不相关内容的显示 */

      PAGE 1: /* Data Memory */

      /* 省略不相关内容的显示 */

      ADC : origin = 0x007100, length = 0x000020 /* ADC registers */

      /* 省略不相关内容的显示 */

      }

      SECTIONS

      {

      /* 省略不相关内容的显示 */

      AdcRegsFile : > ADC, PAGE = 1

      /* 省略不相关内容的显示 */

      }

      以上是一个自定义段并制定内存区域的完整例子。如果不需要这样的自定义,则可以不去管它,使用现有的,比如某个例子中可以使用的文件就可以了。

  • memory已经定义了,名字是DATA的那个memory

  • CMD的原理我看明白了,但是具体到我提出的这个问题,还是费解,.data这个段我已经同过CMD文件映射到”DATA“memory区了,但是出现了编译错误。